This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLAASH:是否有办法在没有所有TI云代理BS的情况下安装Uniflash?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1094049/uniflash-is-there-a-way-to-install-uniflash-without-all-the-ti-cloud-agent-bs

部件号:UNIFLAASH

您好,

  我经常需要设置将在工厂中使用Uniflash的计算机,并且由于各种原因无法访问互联网。 这以前从来都不是问题,但在Uniflash 7上,它提示我安装一堆垃圾邮件,如TI Cloud Agent Bent Browser Extension和TI Cloud Agent Application。 如何绕过此设置但仍让检测我的设备正常工作?

我 可以通过创建新配置,选择设备等来使其正常工作,但这对缺乏经验的操作员来说是一种痛苦,并且可能出错。 如何禁用TI Cloud BS并使Uniflash像以前一样正常工作?

这是特征蠕变的一个示例:制作一个完美的产品并添加特征,直到它成为皮塔。

谢谢!

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek,

    您使用的是台式机版本的UniFlash吗? 如果是这样,您不需要访问互联网即可使用它,也不需要额外下载。 在这方面,UniFlash v7未作任何改动。

    对于您看到的提示,您是指“检测我的设备”的“更多信息”部分,其中指的是“TI Cloud Agent Bride Browser Extension”和“TI Cloud Agent Application”? 该说明仅适用于云版的UniFlash,我们已更新此文本,以便在下一个UniFlash版本中阐明这一点。

    至于设备检测不能为您效劳的问题,您能否告诉我您正在使用的是哪种设备?

    谢谢!

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      我使用的是7.1 .0版。 我在下载中没有看到云版本而非云版本的选项。

    在设置中,我进行了"重新同步数据库",以防出现错误。 修复了它;Uniflash现在可以正确地自动检测。

    谢谢