This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:为什么会周期性地发生RTI中断?

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1094369/tms570ls1114-why-can-t-rti-interrupts-occur-periodically

部件号:TMS570LS1114

Hi,当count0设置为1ms时,将生成一个中断。 只生成第一个中断,而不生成定期中断。 还会清除RTI的中断标志

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaohong,

    (1114(如果count0设置为1ms)[/报价]

    您是否像下图中的选择一样比较0,并比较0使用counter0?

    如果比较0值和更新比较0值均设置正确,请检查您的RTI配置:

    rtiREG1->cmp[0U].Compx和 rtiREG1->cmp[0U].UDCPx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要允许周期性中断,可以自动将特定值添加到RTICOMPx中的比较值中。 此值存储在更新比较寄存器(RTIUDCPx)中,并将在匹配比较后添加。

    如果 RTIUDCPx =0,则只生成1个中断。