This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:使用UART下载闪存编程器

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1093961/am2634-downloading-flash-programmer-with-uart

部件号:AM2634
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

大家好

我们尝试 在带有SDK 8.2 的客户主板上下载带UART的闪存编程器

AM263x MCU+ SDK:闪存工具(TI.com)

我们找到UART COM端口号和UART输出日志。

下载Flash编程器SBL_UART_unifliflase.release.tiimage by python UART_uniflasla.py时,

但传输文件可保持0 % 完成。

请帮助我们解决此问题

巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jay:

    在启动“python UART_uniflasing.py”之前,您是否关闭了连接到UART COM端口的UART仿真器? 必须确保COM端口未被使用。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ming Wei

    是的,在 启动“python UART_uniflasing.py”之前,我们关闭了连接到UART COM端口的UART仿真器。

    我们还重启电路板并  再次运行scirpt,它仍然停留在第一个命令中。

    请告知我们如何调试此问题。

    巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jay:

    您的AM263x是哪种芯片版本? PG 1.0 中存在ROM引导加载程序错误,其中UART引导将不起作用。 您需要获得PG1.0A才能使ROM bootloader正常工作。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,明伟

    连接UART0而不是带有PG1.0A的UART1后,我们可以下载带UART的闪存编程器   

    巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jay:

    那么,这个问题已经解决了吗?

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已确认此E2E已解决。