This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:SIMPLELINK-OPENOCD

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1093495/am2634-simplelink-openocd

部件号:AM2634

我正在使用 AM263X-CC评估套件,并希望使用OpenOCD。 我已安装OpenOCD并修改了xds110.cfg文件以满足提示。  

是否有可用于调试的目标脚本?  

一天结束时,我尝试使用VSCode的Cortex-Debug插件的多核调试功能。 marus25.cortex-debug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为AM263x不支持OPENOCD。 要在AM263x上进行调试,此时必须使用CCS。 以后可能会添加其他IDE。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ming,感谢您的回复。 AM263X-CC评估板包含XDS110调试器,openOCD支持该调试器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,OpenOCD可能支持XDS110,但我不知道  AM263x的任何目标脚本。

    您能否详细说明OpenOCD与CCS相比的优势? 如果这些优势令人信服,我们一定可以计划在不久的将来支持它。   

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢。 这背后的主要驱动因素是能够在其中一个芯上运行嵌入式防锈应用程序。 我想在一个内核(C)上实施标准实时控制应用程序,并在另一个内核上实施尖端Rust WebStack,以便通过websockets /gRPC进行通信。 使用Rust的优势在于开放源代码库,如 tokio-tungstenite。 AM2xxx似乎是铁锈的理想选择,因为它们设计用于Web连接和实时控制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ikellymo,

    很好的建议! 我已向软件团队提交了一个功能请求。 希望将来能添加此功能。

    此致,