This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:验证TMS570LC4357写入和放大器的读取功能的示例代码。

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1093649/tms570lc4357-sample-code-to-verify-the-write-read-functionality-of-fee-of-tms570lc4357

部件号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他部件: HALCOGEN

我正在研究如何获取TMS570LC4357的费用。  我已从Halcogen软件生成了驱动程序特定文件,并添加了所需的Flash API库。 在进入下一阶段之前,我想验证费用的基本功能。 您是否可以获得任何代码示例来验证TMS570LC4357的写入和读取功能? 如果是,请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshal,您好!

    随附费用示例:

    e2e.ti.com/.../TMS570LC43x_5F00_FEE_5F00_Test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您举个例子。

    在Shared示例中,在 同步/异步写入Fee之前,重复使用以下代码。



     TI_FICE_MainFunction();
     Delay();
     status=ti_fee_GetStatus(0);
    }
    while (状态!=空闲);

    请简要介绍一下使用IF TI_FICE_MainFunction。

      在同步/异步读取费用之前,是否需要每次检查费用的闲置状态?