请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS570LC4357 主题中讨论的其他部件: HALCOGEN
我正在研究如何获取TMS570LC4357的费用。 我已从Halcogen软件生成了驱动程序特定文件,并添加了所需的Flash API库。 在进入下一阶段之前,我想验证费用的基本功能。 您是否可以获得任何代码示例来验证TMS570LC4357的写入和读取功能? 如果是,请分享。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在研究如何获取TMS570LC4357的费用。 我已从Halcogen软件生成了驱动程序特定文件,并添加了所需的Flash API库。 在进入下一阶段之前,我想验证费用的基本功能。 您是否可以获得任何代码示例来验证TMS570LC4357的写入和读取功能? 如果是,请分享。
Harshal,您好!
随附费用示例:
感谢您举个例子。
在Shared示例中,在 同步/异步写入Fee之前,重复使用以下代码。
做
{
TI_FICE_MainFunction();
Delay();
status=ti_fee_GetStatus(0);
}
while (状态!=空闲);
请简要介绍一下使用IF TI_FICE_MainFunction。
在同步/异步读取费用之前,是否需要每次检查费用的闲置状态?