This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PZ:代码

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1093783/tm4c123gh6pz-code

部件号:TM4C123GH6PZ

您好,

你好。 我有一位客户正在使用TM4C123GH6PZ。 请参阅以下他的查询以供参考。 非常感谢。

以前我们的应用程序中有LM4F232H5QC。

现在我们使用TM4C123GH6PZ控制器。

我们无法对该控制器使用相同的代码。

您是否可以使用TM4C123GH6PZ创建带有CAN,USART,RTC的项目文件?

使用为LM4F232控制器开发的旧代码获取错误。

此致,

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ray,您好!

    我们提供了从StellarisWare到TivaWare的迁移指南,可在此处参考: https://www.ti.com/lit/pdf/spma050

    您是否可以使用TM4C123GH6PZ创建一个带有CAN,USART和RTC的项目文件?

    我们在TivaWare中为这些外围设备都提供了示例项目。

    我们还提供了附加的应用程序说明以及CAN的其他相关资料: https://www.ti.com/lit/pdf/spna244

    如果对TM4C的具体问题进行了详细说明,我更有可能 提供指导,但没有关于错误的具体说明 ,这是我在这里能够真正帮助的程度,因为我以前从未使用过LM4F。

    此致,

    Ralph Jacobi