This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0332:TMS570.0332万BPZQQ1和TMS570LS0332BPZ之间有何区别?

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1089400/tms570ls0332-what-is-the-difference-between-tms5700332bpzqq1-and-tms570ls0332bpz

部件号:TMS570LS0332
  • TMS570.0332万BPZQQ1和TMS570LS0332BPZ之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我们的专家在4月7日之前不在办公室。 请期待回复延迟。

    此外,请参阅此常见问题解答: software-dl.ti.com/.../index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Xiaofu:

    TMS570LS0332BPZQ1R是正确的部件号。  

    B:RevB --模具修订版

    PZ:100引脚封装,封装类型

    Q:-40C ~ 125C,温度范围

    问题1:汽车级, 质量指示符

    R:胶带和卷筒, 装运选项