This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:当CAN持续传输时,仅接收第一个数据

Guru**** 2466820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1089427/tms570lc4357-when-can-is-continuously-transmitting-only-the-first-data-is-received

部件号:TMS570LC4357

大家好,

以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

与CAN1,CAN2一起发送以接收。 如果CAN1发送一次且CAN2接收一次,则通信正常。 如果CAN1连续发送多次且CAN2接收一次,则CAN2将接收CAN1发送的第一个数据(客户需要CAN2接收CAN1发送的最后一个数据)。  

您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我们的专家在4月7日之前不在办公室。 请期待回复延迟。

    此外,请参阅此常见问题解答: software-dl.ti.com/.../index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    注意到您在另一个主题上发布了相同的问题,因此我将关闭此主题。 谢谢