This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:使用用于ALX版本的sysconfig工具时缺少选择GPMC引脚

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1097342/am2431-using-the-sysconfig-tool-for-alx-version-is-missing-selecting-gpmc-pins

部件号:AM2431
Thread:sysconfig中讨论的其它部件

我尝试使用sysconfig工具在ALX上选择GPMC引脚,以便在AD0 - AD15行上映射引导引脚。

我看不到用于选择这些PIN的选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    sysconfig 1.11 .0+2225

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也曾在1.12 .0+2406中尝试过,但遇到了同样的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Iance,

    AM243x ALX不支持DDR或GPMC,因此这就是原因。 如果您确实需要GPMC,则必须使用ALV。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指出ALX不支持GPMC。
    是否有为16条引导线保留引脚的建议方法? 这有点令人不悦,因为数据表中显示了引导线的ALX引脚使用GPMC引脚分配。 请参阅下面的数据表中映射到ALX上R21引脚的BOOT0示例。

    如果工具允许我保留PIN,我会知道哪些PIN可能与ALX上分配的其他PIN冲突。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Lance,

    完全同意识别可能的引导模式引脚冲突将是从系统pinmux配置中收集的宝贵见解。 此功能当前不可用,但我将启动一个内部线程以确定可能的实施细节。

    无论这种可能的功能如何,任何给定引脚的启动功能要求以及相关的启动后应用功能要求都应通过系统级,原理图级和数据表验证来完全理解。

    此致,

    Zackary Fleenor