请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS570LC4357 各位专家,您好!
我了解寄存器的描述以及如何配置大多数寄存器,但 特权外设内存帧主ID保护寄存器(技术参考2.5 .3.39 和2.5 .3.40)与其它寄存器非常不同,并且非常混乱。
我假设这两个程序的工作方式与所有其他程序相同。以_L结尾的寄存器将是象限0和1,以_H结尾的寄存器将是象限2和3。
但是,如果我们以PPC[0]的DMA RAM为例,这是一个4KB的帧,而看看 寄存器PPCS0MSTID,描述中提到1个寄存器。
此寄存器的描述为PPC[2n]和PPC[2n+1]的MasterId过滤
(Q1)您能否解释如何使用注册PC[0-31]MSTID和PPC[0-7]MSTID?
谢谢,顺祝商祺!
最大