This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:如何从看门狗重置中恢复太快

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1095166/msp432e401y-how-to-recover-from-watchdog-resetting-too-quickly

部件号:MSP432E401Y

您好,

我用 driverlib的示例测试了看门狗,现在系统重置太快,无法对设备重新编程。  我们如何从这种情况中恢复?

下面是示例代码。  它每250毫秒重置一个位置,根据负载值,我发现这是奇怪的。  CPU以120MHz运行。

//
// Enable the Watchdog 0 peripheral
//
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_WDOG0);
//
// Wait for the Watchdog 0 module to be ready.
//
while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_WDOG0))
{
}
//
// Check to see if the registers are locked, and if so, unlock them.
//
if(WatchdogLockState(WATCHDOG0_BASE) == true)
{
    WatchdogUnlock(WATCHDOG0_BASE);
}
//
// Initialize the watchdog timer.
//
WatchdogReloadSet(WATCHDOG0_BASE, 0xFEEFEE);
//
// Enable the reset.
//
WatchdogResetEnable(WATCHDOG0_BASE);
//
// Enable the watchdog timer.
//
WatchdogEnable(WATCHDOG0_BASE);
//
// Wait for the reset to occur.
//
while(1)
{
}

此致,

-Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们如何从此恢复?

    有关    如何对MSP432E设备进行出厂重置的信息,请参阅www.ti.com/.../slaa777中的5.3 执行解锁序列部分。

    由于此过程使设备处于复位状态,直到执行了解锁序列(这会擦除闪存),因此EEPROM和用户提交的寄存器应从这种情况中恢复。 即,有问题的程序将无法运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike,

    我能够再现您使用EXP432E401Y EVM描述的行为。 上面粘贴的示例每139mS复位一次看门狗,这会阻止CCS连接到器件JTAG。 正如你所说,我也被锁在板子上,但是我可以使用切斯特在答复中指出的解锁程序找回板子。 运行解锁序列后,我的EVM被完全擦除,我能够使用CCS重新连接到JTAG。

    请告诉我们您是否可以再次尝试JTAG解锁序列。

    -Ruben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现我的问题,我已插入多个XDS110。  我们能否 指定使用哪个XDS110?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike,这些命令行实用程序在本文档 www.ti.com/lit/sprui94中介绍。 很遗憾,我看不到为dbgjtag.exe实用程序指定序列号的方法,因此在解锁设备时,您可能只需连接到一个XDS110。