This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:TMS570LS1227

Guru**** 2693915 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227, HALCOGEN, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1096394/tms570ls1227-tms570ls1227

部件号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他部件: HALCOGENAWR1642

大家好,

IAM首次使用TMS570ls1227 PWM驱动程序代码,在这些驱动程序代码中,我必须 在运行期间更改占空比

您能给我解决这个问题吗??

谢谢

Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akhil,您好 

    TMS570LS12x平台具有专用的ePWM模块,N2HET还可用于在N2HET引脚上生成PWM信号。 PWM使用哪个模块?

    对于使用N2HET,您可以使用HALCoGen生成的API来更新占空比和周期:

    pwmSetDuty (hetRAMBASE_t * hetRAM,UINT32 PWM,UINT32 pwmDuty)

    对于ePWM,没有API,但您可以写入 etpwmREGx->CMPA 和 etpwmREGx->CMPA以更改PWMA和PWMB的占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,QJ Wang

    IAM使用AWR1642模块,在这种情况下,我们 有一个ePWM模块

    我们已从Hercules下载etpwm驱动程序。 在这些驱动程序中,如何在运行期间更改双循环?

    谢谢

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akhil,您好!

    没有API来修改PWM信号的双周期。 您需要对 etpwmREGx->CMPA 和 etpwmREGx->CMPA进行编程,以手动更改PWMA和PWMB的占空比。