This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:SBL_x-am243x:重建Projekt错误

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1097584/lp-am243-sbl_x-am243x-rebuild-projekt-error

部件号:LP-AM243

大家好,

因为我想了解SBL的确切功能,所以我导入了SBL_null和SBL_ospi项目,并尝试重建它。

很遗憾,出现错误:

有人知道问题是什么吗? 似乎缺少了一些东西,但又是什么呢?

我还运行了示例项目:gPIO_LED_BLINK。 这里一切都很好。

提前感谢您的提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Tai-Phan,

    除了安装MCU+ SDK之外,您还需要安装其他工具。 请按照 AM243x MCU+ SDK:下载,安装和设置SDK和工具(TI.com)中的说明进行操作

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ming Wei,

    感谢您的支持和提示。

    我已经忽略了OpenSSL,所有其他工具都已安装。 遗憾的是,安装OpenSSL后,仍然出现上述相同的错误。

    正如我已经提到 的,我可以运行gPIO_LED_BLINK项目示例。 它必须是特定于SBL项目的内容。

    如果您需要任何其他信息(日志文件等) 我可以给你发邮件,请告诉我。

    提前感谢您提供更多提示,

    泰潘

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Tai-Phan,

    我注意到您正在使用CCS 11.2 .0。 我认为CCS 11.2 尚未正式发布。 我在CCS 11.1 .0中也尝试了相同的操作。 它工作正常,因此我怀疑CCS 11.2 0错过了一些实用程序,如  C:\ti\ccs1110\CCS\utils\tiobj2bin\mkhex4bin.exe。 是否可以尝试安装CCS 11.1 ........0并重试?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ming,

    ...是的,安装CCS 11.1 后工作正常,重建项目后不再发生错误,只需得到一些警告,因为我的项目是使用较新的CCS版本导入的。

    非常感谢您的支持。

    泰潘

    仅供参考:CCS 11.2 0已正式发布:

    版本:11.2 .0.0.0007万
    发布日期:2022年4月8日

    www.ti.com/.../CCSTUDIO