This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:PMIC支持- LP8.7334万DRHDR

Guru**** 2763525 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431, LP-AM263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1098557/am2431-pmic-support---lp87334drhdr

部件号:AM2431
主题中讨论的其他部件: LP-AM263

我一直在尝试为   新的AM2431项目购买LP8.7334万DRHDR,但未能采购任何零件,因为它们似乎不可用。

TI是否建议购买任何其它经济高效的解决方案 来为AM2431供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    除了LP8733xx PMIC之外,我们还推荐TPS6.5218万xx PMIC。  有关其他详细信息,请参阅此AppNote:
    使用LP8733xx和TPS6.5218万xx PMIC为AM64x和AM243x Sitara处理器供电

    此外,如果您对离散电源解决方案(而不是使用PMIC)满意,您可以查看在LP-AM263上实施的电源解决方案,以了解使用的部件以及如何满足电源顺序要求。

    谢谢!
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您推荐TPS6.5218万xx PMIC和应用手册。 不幸 的是,TPS6.5218万xx PMIC也无法购买,我似乎找不到购买它们的准确交货时间。 听起来,这让我需要谨慎地使用电源,并小心地控制通电和断电时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以随时联系当地的TI销售代表,看看他们是否可以帮助您了解PMIC的可用性。  但如果这不起作用, 则离散电源解决方案可能是您的最佳选择。

    谢谢!
    Mike