This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:Code Composer 08.0 Studio.0.及0.0.0016万 :有2个设置“调试下载”和“重新编译下载”,但只有一个.launch文件是为“发行”,“调试”共享的

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1099244/rm48l952-code-composer-studio-v08-0-0-000016-there-are-2-settings-debug-download-and-relase-download-but-only-one-launch-files-is-shared-for-both-release-debug

部件号:RM48L952

您好,

08.0 Composer Studio .Code 0.0.0016万 :

在“项目”菜单“调试下载”和“重新编译下载”下有2个设置

但“调试项目设置”和“发布项目Flash设置”都使用或共享一个.launch文件。

我们需要.launch文件作为不同的.launch文件用于Release。  

根据我们的项目要求,应该有两个.launch文件,一个用于调试,另一个用于发行。

我们对调试和重新编译使用不同的闪存ECC生成设置,并且始终需要手动编辑闪存扇区设置,ECC生成设置等。  

如何使用不同的.launch文件进行调试和发布。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [quote userid="36.9022万" url="~/support/mspros/arm-based微控制器-group/arm-based微控制器/f/arm-based微控制器-forum/109.9244万/rm48l952-code-composer-studio V08-0-0-0.0016万-her-are 2-settingse-ase下载和调试-文件-发布-仅用于一个和一个/两个发布-一个-一个-个-个-个-个-个-个-个-个-个-个-个-个-个-个-个-个-个-个-个-个-个-个-个-个-个-个-个-个-个-个-个-

    这是正确的。  

    [quote userid="36.9022万" url="~/support/mfers/arm-based微控制器-group/arm-based微控制器/f/arm-based微控制器-forum/109.9244万/rm48l952-code-composer-studio V08-0-0-0.0016万-her-ale-2-settings-下载-和-仅用于调试的发布-版本-

    我们对调试和重新编译使用不同的闪存ECC生成设置,并且始终需要手动编辑闪存扇区设置,ECC生成设置等。  

    如何使用不同的.launch文件进行调试和发布。

    [/引述]

    您可以手动创建启动配置,每个配置都具有不同的调试(flash)设置,这些设置引用不同的可执行文件(调试和发行)。  

    请注意,有一个“复制”按钮用于复制现有配置。 您可以复制已有的副本,然后调整副本以用于其他配置。 这比从头开始创建新的更容易

    请参阅以下视频示例:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ACS5rI3aZwRPihAdTN-9vw__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

    KI