大家好:
1.我在LC4357数据表(第11章-系统内存保护单元)中找到NMPU (新内存保护单元)。 另外,当我阅读“Cortex-R5技术参考手册”时,我发现 “第7章-内存保护单元”与NMPU非常相似。
它们是否相同? 如果不是,有什么区别?
2.我还发现DMA中有内置于MPU。 根据TRM中的图2-1,我对内置MPU,NMPU和MPU感到困惑。 在我看来,当DMA访问SCR时,它应该具有NMPU和MPU;当DMA访问PCR时,它只有一个NMPU或内置MPU?
3.在MPU中,对于MPU区域访问权限,我理解强涂,可共享,不可共享,但执行和不执行是什么?
祝你一切顺利
李