This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:DID TM4C129ENCPDT通过Switch?支持电子HERNET网络

Guru**** 2927100 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1099250/tm4c129encpdt-did-tm4c129encpdt-suppot-ehernet-network-through-switch

零件号:TM4C129ENCPDT

各位专家,您好!

我的客户希望使用TM4C129ENCPDT通过 交换机实现ehernet网络。 请参阅下面的结构。

TM4C129ENCPDT?Switch的ehernet网络最后但同样重要的是,您能否推荐一些相关材料,非常感谢!

巴西,

戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gordon,

     连接到交换机时没有问题。 请参阅TivaWare库中的各种以太网示例。 对于工作台测试,我通常先将MCU连接到交换机。

    此应用程序说明也将很有帮助。

    https://www.ti.com/lit/pdf/spna248

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles:

    感谢您的快速回复。 我会将好消息告诉我的客户。

    巴西,

    戈登