Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他部件:EK-TM4C1294XL
您好,
我在项目中使用TM4C1294DNCPDT微控制器。 并且使用SYS/BIOS(TI-RTOS)配置项目。 有时MCU在通电后卡住,有时在调试后也卡住。 此问题不是正常的, 即 ,问题发生在开机25次中的2到3次。 问题可能是什么以及如何解决此问题?
提前感谢您的参与。
谢谢,此致,
Balaji TS
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL
您好,
我在项目中使用TM4C1294DNCPDT微控制器。 并且使用SYS/BIOS(TI-RTOS)配置项目。 有时MCU在通电后卡住,有时在调试后也卡住。 此问题不是正常的, 即 ,问题发生在开机25次中的2到3次。 问题可能是什么以及如何解决此问题?
提前感谢您的参与。
谢谢,此致,
Balaji TS
您好,Balaji,
您的描述不足以让我诊断问题。 您能否回答几个问题?
当它卡住时,您是否仍能连接目标? 如果是,它卡在哪里? 您是否看到任何错误(例如 Brownout (电压过低)
- MCU中有什么程序? 您能否从TI-RTOS运行简单的库存示例? 您是否会遇到同样的问题? 这是为了排除是软件问题还是硬件问题?
-您可以在EK-TM4C1294XL LaunchPad上运行相同的程序吗? 您是否遇到同样的问题? 这也是为了排除主板问题。
我想您是在自己的定制板上运行吗? 您是否有另一个? 您能在第二块板上重复此问题吗?
-可否检查MCU的供电情况? 您是否为主板提供了合适且稳定的3.3V电源? 如果您可以在VDD,VDDC,nRST卡滞时捕获它们,这将非常好。
-有时程序由于堆栈内存不足而被卡住? 我不确定这是否适用于您,因为大多数情况下您都可以,只有几次。 在任何情况下,请尝试增加堆栈大小,看看是否会产生影响。
感谢Charles Tsai的回复,
现在在调试过程中,它没有被卡住。 它仅在电源循环过程中卡住。
1.当执行电源循环(关闭和打开)时,它会卡住。 它是随机的(正如我前面提到的那样,它在25次电源循环中被卡住了2次)。
2.我们的程序与GPS相关,我们将从UART端口接收GPS数据,并在其他串行端口上打印这些数据。
3,我们的是定制板,MCU与GPS接收器相连,我觉得TM4C1294XL不能工作。
4.我试过两块主板,遇到同样的问题。
5.电源正常,因为电源正常工作多次,只有几次在关闭电源后没有响应。
好的,根据您的建议,我将尝试增加堆栈大小,我将检查一次。
谢谢你。
1。404.2644万。 当执行电源循环(关闭和打开)时,它会卡住。 它是随机的(正如我前面提到的那样,它在25次电源循环中被卡住了2次)。 [/引述]当它卡住时,您是否仍能至少连接到目标设备? 如果是,PC (程序计数器)在哪里? 您需要在此处进行一些调试。
[/quote][/quote]"</s>404.2644万 404.2644万2.我们的程序与GPS相关,我们将从UART端口接收GPS数据,并在其他串行端口上打印这些数据。
3,我们的是定制板,MCU与GPS接收器相连,我觉得TM4C1294XL不能工作。
4.我试过两块主板,遇到同样的问题。
[/引述]让我觉得是软件问题。 您需要对此进行调试。 也许,让您的程序变得简单。 出于实验目的,不是从GPS接收数据,而是从一个UART端口接收其他内容,然后发送到另一个UART端口。 您是否会遇到同样的问题?
[/quote]"</s>404.2644万 404.2644万好的,根据您的建议,我将尝试增加堆栈大小,我将检查一次。
[/引述]好的。让我们知道堆栈大小的增加是否会产生影响。