我有 SPNA190 (UART引导加载程序)代码。 但没有570LC4357的目录。 我应该从哪种口味开始,它应该不经过修改就运行?
此致,
Mark Samarin
Afuzion公司
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有 SPNA190 (UART引导加载程序)代码。 但没有570LC4357的目录。 我应该从哪种口味开始,它应该不经过修改就运行?
此致,
Mark Samarin
Afuzion公司
此外:
1)唯一可用的F021 API库似乎仅适用于R4内核。 这些在R5F内核上是否可以正常运行? 在启用570LC4357和FP的情况下,应该使用哪一种?
2)当我尝试在IAR项目中包括F021_API_CortexR4_BE_L2FMC_V3D16.lib时,我收到以下链接错误:
链接
错误[Li005]:"__IAR_SYSTEM_Mtxinit"没有定义[引用自xsyslock_mtx.o(dl7Sx_TBN.a)]
错误[Li005]:"__IAR_SYSTEM_Mtxlock"没有定义[引用自xsyslock_mtx.o (dl7Sx_TBN.A)]
错误[Li005]:"__IAR_SYSTEM_Mtxdst"没有定义[引用自xsyslock_mtx.o (dl7Sx_TBN.a)]
运行链接器时出错
Mark,您好!
以下是用于LC43x平台的UART引导加载程序:
是否4357是否可以406.4521万可以获取406.4521万获取此LC43x版本的源代码?
TMS570LS1224:F021闪存API验证 提供了一些有关此方面的信息。
我不知道根据 与TI签署的许可协议获取源代码的过程是什么。