This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129EKCPDT:导致重置环路的代码是否可以阻止调试器连接?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1099396/tm4c129ekcpdt-can-code-which-causes-a-reset-loop-prevent-the-debugger-from-connecting

零件号:TM4C129EKCPDT
主题中讨论的其他部件:UNIFLASH,TM4C123

我有一些测试代码(与下面的注释1相关),它在启动时触发FaultISR()。   FaultISR() 调用"__ASM("  BKPT #2");"。  然后,我启用了COP监视器,该监视器被配置为重置MCU。   这形成了一个复位循环,这是我想知道的(看门狗在BKPT之后工作)。  遗憾的是,我无法再连接(ICDI)调试器,因此我可以更改加载的程序。  我可以看到它从UART输出中来回复位。  我可以连接不同的(相同的) PCB并连接到它。  但我设置的复位回路似乎会阻止与CCS调试器(或UniFlash)连接。  除了更换MCU外,我还有其他选择吗?

感谢您的任何建议。

Steve

附注  :我认为将复位线保持在低位可能会有所帮助,但这会阻止调试器连接到印刷电路板上,否则它会正常工作。

(1)- https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/109.9079万/sw-tm4c-simplified-method-for-determining-why-a-program-ends-up-in-faultisr/4072210#4072210</s>407.221万 407.221万 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

     您有什么调试探测器?  如果您使用的是ICDI,如您所述,您可以使用LM闪存编程器,请参阅以下应用说明的5.3 部分,将MCU解锁到出厂设置。  如果您有调试探头(如XDS100或XDS200  ),请参阅5.3 2部分,查看是否可以将MCU解锁到出厂设置。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/spma075

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调试器是自定义设计(外形,接口引脚等),它使用嵌入式TM4C123 LaunchPad的调试接口。  因此,除非我错了,否则它基本上与XDS100相同。

    它还没有经过测试(我最近才获得原型),但PCB还具有 20引脚Cortex+ETM 管座的板型。  我打算让XDS110用于其中的一半,其中包括标准Cortex调试连接器。  带有跟踪信号的那一半可能永远不会被使用,因为我希望避免 在带有跟踪的调试硬件上花费,但如果遇到一个非常糟糕的错误,这可能会改变

    我来看看SPMA075,让你知道它会怎样。  感谢您的指针。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5.3 1使用LM闪存编程器的方法运行良好。  我不得不修改调试器,以便能够在不关闭调试器电源的情况下断开与目标的电源,但在这之后,它是直接的。  感谢您的帮助。