This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:PRU链接器文件

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1097523/am2634-pru-linker-file

部件号:AM2634

您好,  

我正在为AM263x上的PRU搜索linker.cmd文件。 我找不到任何示例程序,并且没有链接程序文件。 你可以给我发吗?  

提前感谢并致以诚挚的问候,  

Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我们目前没有针对AM263x的MCU+ SDK中PRU的任何示例项目。

    但是 我们在AM64x MCU+ SDK中有一个PRU项目。 您可以在"MCU_PLUS_SDK_am64x_08_02_00_31\Examples\PRU_IO\ADC\ads85x8\firmware"文件夹中找到它。 请注意,AM64x具有ICSS-G (千兆位版本),而AM263x具有ICSS-M

    您可以使用CCS项目属性中的此选项处理SoC更改。 另外,在“常规->产品”中,您需要使用“MCU+ SDK for AM263x”而不是“MCU+ SDK for AM64x”。



    此致
    Dhaval Khandla