This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:"1"的值与以前看到的值("0")不同;合并不兼容的文件

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1099832/tms570ls3137-value-of-1-that-is-different-than-one-previously-seen-0-combining-incompatible-files

部件号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他部件:HALCOGEN

大家好,我已经开始了一个新的代码编写器项目,它包含了用于设置来自TMS570的PWM信号的霍尔根文件。 我只是在尝试构建我的项目,但我遇到了许多错误。 我现在已经解决了以下四个错误。 我们非常感谢您提供有关如何消除这些错误以便我构建项目的任何建议。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/109.8511万/tms570ls3137-gmake-error-1-obj-files-will-not-build</s>3137

下面是我提出的最后一个问题的链接,帮助我在项目中达到这一点。 该链接还提供了有关我的问题的更多背景信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mack,

    您为 --siliter_version选择-mv4,  mv4表示ARM7设备。 请为TMS570LS31x器件选择7R4