This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:电路编程/发布代码中?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1099925/tm4c123gh6pm-in-circuit-programming-release-code

部件号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他部件:SEGGER

您好,  

  我对电路中的器件的编程设置有几个问题。 我希望有人能为我提供正确的文档。  

1.如何创建开发板上开发的代码的'续订版本'

2.如何将其实际编程到设备中

   -它是否与使用连接器或钉床在目标板上推出4个JTAG引脚一样直接,

   -然后使用编程器(如SEGGER或lm flash)编写发行代码(*. out ??)  使用JTAG接口的器件?  

   -电路板是否需要供电或JTAG是否足够。  

谢谢你  

P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Patrick:

    1.如何创建开发板上开发的代码的租赁版本

    我不太确定在这里可以提供很多指导。 开发与发布代码库往往是特定于客户需求的-例如,开发项目作为调试输出在发布版本中被忽略。 通常使用#define和like来完成,版本和开发版本具有不同的定义。

     -主板是否需要供电或JTAG是否足够。  [/引述]

    是的,主板需要通电,以便闪存单元通电并激活,以接收程序代码。

     -它是否与使用连接器[或报价单在目标板上推出4个JTAG针脚一样简单?]

    可以! 您可以查看我们的JTAG用户指南,了解有关连接/引脚输出的编程选项: https://www.ti.com/lit/pdf/spma075

    通常使用*.out或*.bin文件,正确的编程软件将取决于您选择的调试探测器。

    此致,

    Ralph Jacobi

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ralph:

      感谢您的回复。 当我将代码编译为发行版本时,我会遇到一系列错误。  

    只需完成每项任务? 不需要其他特殊注意事项来使设备自行运行?  

    谢谢

    P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Patrick:

    没有需要特别注意的事项-但是如果您有很多错误,建议您在调试 编译中定义某种指令,而发行编译中没有定义这些指令,这可能表示您错过了添加属于的指令 发行编译,或者需要更加小心地限制仅用于调试编译的代码行。

    如果您想要发布错误图片,我可以为您提供一些有关发生情况的高级指导。

    此致,

    Ralph Jacobi