主题中讨论的其他部件: EK-TM4C129EXL, DK-TM4C129X
您好,
我有一个带有TM4C1290NCZAD的定制板,我正在开始调试硬件。
目前我可以下载代码并对其进行调试。
没有TM4C1290NCAZD的示例,我试图修改 EK-TM4C129EXL的uartecho示例。
我 正在使用TI-RTOS来完成这个简单的示例
该示例在启动板上运行良好,但当我调用UART_WRITE或UART_READ时,我在板上遇到总线错误,显然我初始化了UART。
我还有其他移植问题:
如何更改平台?
-我使用的是16 MHz的石英,而 EK-TM4C129EXL使用的是25 MHz。 如何更改石英设置?
我希望你能帮我
Errico