This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCZAD:启动自定义板和UART问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCZAD, EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1101673/tm4c1290nczad-starting-a-custom-board-and-uart-problems

部件号:TM4C1290NCZAD
主题中讨论的其他部件: EK-TM4C129EXLDK-TM4C129X

您好,

     我有一个带有TM4C1290NCZAD的定制板,我正在开始调试硬件。

目前我可以下载代码并对其进行调试。

没有TM4C1290NCAZD的示例,我试图修改 EK-TM4C129EXL的uartecho示例。

我 正在使用TI-RTOS来完成这个简单的示例

该示例在启动板上运行良好,但当我调用UART_WRITE或UART_READ时,我在板上遇到总线错误,显然我初始化了UART。

我还有其他移植问题:

如何更改平台?

-我使用的是16 MHz的石英,而 EK-TM4C129EXL使用的是25 MHz。 如何更改石英设置?

我希望你能帮我

Errico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Errico:

    没有TM4C1290NCAZI和EX4I尝试修改其示例的TM4ecuarec/EX4I的例子 。

    DK-TM4C129X使用的是TM4C1290NCZAD的超集版本,因此您可以参考这些项目以获得更简单的起点:[Install Path]\tirtos_tivac_2_16_00_08\tirvac_tivac_2_16_00_08_Examples\TI\DK_TM4C129X

    -我使用16 MHz quartz,而 EK-TM4C1225 MHz使用的是EX9A。 如何更改石英设置?[/QUOT]

    我认为这样做的方法是使用.cfg文件。 在Boot options (引导选项)下,应该有一种方法可以将引导时钟管理添加到配置中。 这将包括选择振荡器晶体值的选项。

    此致,

    Ralph Jacobi

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ralph:

           感谢您的回复。

    我无法在.cfg文件中找到引导部分。 请帮我设置合适的石英吗?

    我该怎么做? 我必须修改的文件是什么? 需要进行哪些修改?

    感谢你的帮助

    此致

    Errico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Errico:

    您使用的是什么版本的CCS? 询问,以便我了解如何最好地指导您如何修改。

    此致,

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ralph:

           我正在使用CCS 11.1

    感谢你的帮助

    此致

    Errico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Errico:

    使用XGCONF I可以使用以下内容导航至该屏幕:

    1)从Outline (轮廓)面板转至BIOS:

    2)选择System Overview (系统概览):

    3)从左列中选择Boot (引导)

    4)将Boot Clocking Management添加到您的配置中并选择您的Crystal值:

    如果您不能让XGConf开始工作,请参阅以下有关安装正确的XDCTools for CCS v 11.1 的主题:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/104.336万/ek-tm4c123gxl-rtos-examples-not-compiling/3858929#3858929</s>385.8929万 385.8929万

    此致,

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ralph,

          非常感谢。 这解决了我的问题

    Errico