This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:使用FatF的信号函数的未解析符号

Guru**** 2540080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1102599/msp432e401y-unresolved-symbols-for-semaphore-functions-using-fatfs

部件号:MSP432E401Y

您好,

我最近遇到了一个问题,即似乎是Semaphore.h或SemaphoreP.h库中的函数存在未解析的符号,我似乎无法链接到我的CCS项目。 在上下文中,我尝试将开源FatF库与MSP432配合使用,以安装已使用FAT32文件系统格式化的eMMC闪存设备。 我基本上能够使用JEDEC命令协议与FAT32进行通信,以初始化eMMC并执行读/写操作。 但是,为了使用Fatfs模块的扩展库,必须首先挂载逻辑设备并创建一个存储FAT32文件系统参数的文件对象。 这是我的问题所在。 我尝试使用 f_mount()函数,使用我定义的参数来挂载设备,然后遇到一个问题,编译器无法识别信号库中的4个函数。 我尝试链接了几个不同的头文件,如semaphore.h和SemaphoreP.h,但问题仍然存在。 另一个注意事项是,我在设置项目时没有使用TI-RTOS设置,因为我从未真正获得过使用它的经验。 我的问题是与将正确的头文件链接到我的项目有关,还是必须使用TI-RTOS设置另一个项目,因为信号在该类型的项目设置中更适用? 我非常感谢您为解决此问题提供的任何有用建议或指导,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tyler,

    我认为信号是RTOS函数。 但是,当前的TI工具不再支持TI-RTOS。 您必须使用较早版本的CCS。

    此致,

    Evan