您好,
我最近遇到了一个问题,即似乎是Semaphore.h或SemaphoreP.h库中的函数存在未解析的符号,我似乎无法链接到我的CCS项目。 在上下文中,我尝试将开源FatF库与MSP432配合使用,以安装已使用FAT32文件系统格式化的eMMC闪存设备。 我基本上能够使用JEDEC命令协议与FAT32进行通信,以初始化eMMC并执行读/写操作。 但是,为了使用Fatfs模块的扩展库,必须首先挂载逻辑设备并创建一个存储FAT32文件系统参数的文件对象。 这是我的问题所在。 我尝试使用 f_mount()函数,使用我定义的参数来挂载设备,然后遇到一个问题,编译器无法识别信号库中的4个函数。 我尝试链接了几个不同的头文件,如semaphore.h和SemaphoreP.h,但问题仍然存在。 另一个注意事项是,我在设置项目时没有使用TI-RTOS设置,因为我从未真正获得过使用它的经验。 我的问题是与将正确的头文件链接到我的项目有关,还是必须使用TI-RTOS设置另一个项目,因为信号在该类型的项目设置中更适用? 我非常感谢您为解决此问题提供的任何有用建议或指导,谢谢!