This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:sysconfig重置和功率域

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1096492/am2432-sysconfig-reset-and-power-domain

部件号:AM2432
Thread:sysconfig中讨论的其它部件

大家好,

我的客户对sysconfig有如下疑问。

  1. 我们计划将reset_REQz,MCU_RESETz拉至High (高),并且不会使用热重置。 在这种情况下,当设置针脚外设->SYSTEM->RESET_REQz和POeripherals->MCU_SYSTEM->MCU_RESETz时,他们是否需要勾选这些框? 如果它们不打开并且RESET_REQz,MCU_RESETz打开,这两个信号是否无效,是否会有问题(例如突然重置)?
  2. 我们不使用EMU0,EMU1,MCU_RESETz,RESET_REQz信号,在PWB上,这些引脚应该未连接到任何节点,我们将在这些引脚上使用内部上拉电阻器。 根据AM243x数据表上的6.4 引脚连接要求,"如果没有PCB信号跟踪连接到球,则内部上拉可用于保持有效的逻辑高电平。"
    但是在sysconfig工具的Reversed Peripherals->JTAG选项卡中,我找不到上拉/下拉选项。 在哪里可以使用Sysconfigtool设置内部上拉?
  3. 在功率域选项卡中,它们设置VDDSHV_MCU=3.3V (时钟和DDR除外,所有设置均为3.3V)。 由于MCU域IO也是3.3V,因此它们将Peripherals->MCU_system->Preferred Voltage设置为3.3V。 但是,它们与MCU_Porz存在电压冲突。 因为这很可能是因为MCU_Porz设置为VDDSHV_OSC = 1.8V (在域IO引脚中设置)。 是否可以将此视为冲突。  
  4. 另外,他们对MCU_RESETz设置为3.3V,MCU_Porz设置为1.8V信号的理解是否正确?

此致,

Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1. 这些信号没有任何与它们关联的PAD配置寄存器,因此选择或取消选择它们不会更改sysconfig的任何输出。  该选项供用户了解是否使用,因此未选择是可以的。

    2.  这些引脚上的上拉/下拉选项将呈灰色显示,因为它们应设置特定的方向,并且以这种方式对它们进行硬编码。

    3. 可以将此视为冲突。  冲突通知是由sysconfig将PIN组合在一起的方式引起的,在这种情况下可以忽略该方式。

    4. 是的,他们的理解是正确的。

    谢谢!
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Mike!

    -Mari