This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:TMS570LS1114的奇偶校验地址顺序

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1102291/tms570ls1114-parity-check-address-order-of-tms570ls1114

部件号:TMS570LS1114

中断矢量表的起始地址为 0xFFF8.2万,对应奇偶校验位的起始地址为 0xFFF8.24万,由于奇偶校验仅为1位,因此应检查奇偶校验地址是高还是低,

例如,0xFFF8.2万对应于0xFFF8.24万,0xFFF8.2008万对应于0xFFF8.2008万,或0xFFF8.2万对应于0xFFF8.2003万,0xFFF8.2008万对应于0xFFF8200B。 应该是哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS570是一款大型端点器件,因此奇偶校验位映射如下:

    数据                奇偶校验  

    0xFFF8.2万         0xFFF8.2403万

    0xFFF8.2004万         0xFFF8.2407万

    0xFFF8.2008万         0xFFF8240B

    0xFFF8200C         0xFFF8240F