This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357:MEM5A:互连分区比较逻辑测试-错误

Guru**** 2434370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1102086/tms570lc4357-tms570lc4357-mem5a-interconnect-partiy-compare-logic-test---errors

部件号:TMS570LC4357

各位专家,您好!

这是一个重新发布到 :e2e.ti.com/.../tms570lc4357-mem5a-interconnect-partiy-compare-logic-test

要启动MEM5A,我们将SCMCNTRL[27:24]设置为Ah。

迄今为止我观察到的唯一错误是ESM 1.52 ,2.7 ,1.70 和One Time 2.17。

问题在于技术参考手册中说明了以下内容:
'互连还输出反向极性,用于输出控制和地址信号。 因此,连接到互连的主从IP也可能会产生奇偶校验错误。"

所以我们需要知道这个测试可能产生的每一个错误,这样我们就可以处理这些错误,而不会得到错误的肯定。

(Q) MEM5A期间可能会发生哪些错误?

谢谢,顺祝商祺!
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    (4357(问4357问)在MME5A期间可能会出现哪些错误[?

     我获得了互连奇偶校验比较逻辑:

    ESM 2.3 ,ESM 2.7 ,ESM 2.17 ,ESM 1.52 ,ESM 1.70 :

    RAMERRSTATUS位15 (空闲时出现命令奇偶校验错误):

    FEDAC_PASSATUS位10 (地址奇偶校验错误标志,仅获取1次此错误)和位14 (空闲状态下的奇偶校验错误):

    FEDAC_PBSTATUS位14 (空闲状态下的奇偶校验错误):