This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:无法打开源文件"HALCFG.c"

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1100860/tm4c129xnczad-cannot-open-the-source-file-halcfg-c

部件号:TM4C129XNCZAD

您好,

我在TM4C129XNZAD微控制器上工作,运行代码时遇到一些错误。 如果有人告诉我如何解决错误,我将在下面的附件中附上错误。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请接受我们对回复延迟的道歉。 系统似乎未正确路由线程。 我现在已经通知了合适的团队,您应该在周一内获得帮助。

    同时,如果您可以指定您正在使用的软件版本,这将会有所帮助。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jansi:

    显示的错误与编译失败有关,因为链接程序找不到头文件HALCFG.h 您是否可以确保包含构建选项中包含此文件路径?

    例如,包括HALCFG.h文件夹,如您在此处看到的gtbelib:

    最佳,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我解决了问题。