This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:tm4c123gh6pm

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1101451/tm4c123gh6pm-tm4c123gh6pm

部件号:TM4C123GH6PM

请,如何使用内置EEPROM保存四位数密码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arinze您好!

    首先,您需要初始化EEPROM:

    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_EEPROM0);
    
    EEPROMInit();

    然后,您可以使用 EEPROMProgram对EEPROM进行编程-指明应在您的可用数据的2kB内的位置,以及您正在写入的字节数。

    EEPROMProgram(&WrBuffer, 0x00, NumBytesToWrite);

    要重新读取数据,您可以将EEPROMRead与这些参数配合使用。

    EEPROMRead(&RdBuffer, 0x00, NumBytesToRead);

    此致,

    Ralph Jacobi