This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCZAD:将程序写入TM4C129ENCZADT3的引脚编号

Guru**** 2925800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1101524/tm4c129enczad-pin-number-for-writing-the-program-to-tm4c129enczadt3

部件号:TM4C129ENCZAD

如果我要编写一个与USB通信的程序,我是否需要使用以下针编号?

・T6
・U5.
・V4
・W4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kanematu-San,

    这些针脚都不与USB外设关联,因此您不需要这些针脚用于此类应用。

    此致,

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    如果我编写一个程序,哪个信号应该连接到哪个针脚?