This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:尝试使用DMA进行DCAN传输

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1101519/rm48l952-trying-to-use-dma-for-dcan-transmission

部件号:RM48L952

我在DCAN1 CTL寄存器中启用了DE1位,在IF1 CMD寄存器中启用了DMA活动位。但当传输完成时,DMA FTC ISR不是generated.e2e.ti.com/.../2022.0512万_5F00_EVM_5F00_CAN_5F00_DMA_5F00_TX_5F00_HW.zip

如果您能查看该文件并告诉我,我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yong-Gil,

    DMA是否将数据传输到IFX数据寄存器?  

    要使用DMA中断,您需要为DMA FTC启用VIM通道: