This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:FMEDA

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1101205/tms570ls1224-fmeda

部件号:TMS570LS1224

您好,

在我当前的项目中,我正在使用MCU TMS570LS1224。

我们的系统必须符合ISO 2.6262万,因此必须访问安全手册和FMEDA 电子表格。

请帮助我并向我提供必要的文件为荷。

非常感谢。

此致
Aron Püsche

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aron:

    我可以知道您客户的姓名,联系信息(电话和电子邮件)吗? 您的客户是否与TI签订了NDA? 需要NDA才能访问FMEDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回答。 我以私人信息的形式向您发送了必要的信息。

    此致

    Aron Püsche

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aron:

    我已向您提出请求,您将收到成为e2ePrivate e2e论坛成员的邀请。

    您需要接受邀请,然后登录您的TI帐户以下载文档:

    请按照以下两个步骤从e2ePrivate下载文件:

     步骤1: (客户必须拥有myTI帐户,才能接受TI E2E私人支持邀请)。 创建或登录德州仪器 (TI) myTI帐户。 使用您公司用于此邀请的电子邮件。

    步骤2: (客户必须使用为其生成此邀请的myTI帐户电子邮件)使用您在步骤1中所述的贵公司附属的myTI帐户 ,在线接受此邀请。  

    这将使客户转至TI E2E专用支持,并通过步骤1和2以及“接受邀请”按钮重新提示。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2eprivate.ti.com/safeti_functional_safety_support/

    --> 单击“文件”

    -->然后点击“Hercules NDA Safety Documents”