This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432WARE:MSP432P401R

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1100106/msp432ware-msp432p401r

部件号:MSP432WARE
主题中讨论的其他部件:MSP432P401R

大家好,

我正在尝试在 MSP432P401R微控制器上的CCS云中加载项目。 在资源管理器页面中检测到设备,但当我单击"继续"时,网站没有响应。 在下拉菜单中也看不到相同的型号。 有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢,此致,

钦图语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chintu:

    让我与我们的MSP432专家联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    谢谢。 急切地等待着回复。

    此致,

    钦图语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chintu:

    是的,MSP432P401仍应与CCS云配合使用,尽管我们已终止对该系列的支持。  这是针对客户还是您自己的项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    这是我们自己的项目。 由于我无法从下拉菜单中找到微控制器,我尝试从CCS Desktop导入项目,但仍然显示错误。 您可以在下面看到错误。

    我们如何才能使它继续发挥作用?

    谢谢,此致,

    钦图语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们407.9817万我们如何407.9817万如何才能使其正常工作?

    上次检查MSP432P示例时,已从CCS桌面的资源管理器中删除。

    请参阅 CODECOMPOSER:对于 允许导入示例的部分变通方法,项目向导不显示MSP-EXP432P401R的示例。