This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:如果在TM4C129XNZAD微控制器中刷新代码,错误为-- BSC_Initialize failed:-4. 无法在术语库中打开堆栈

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1094566/tm4c129xnczad-if-flash-the-code-in-tm4c129xnzad-microcontroller-error-is----bsc_initialize-failed--4-unable-to-open-the-stack-in-termite

部件号:TM4C129XNCZAD
主题中讨论的其他部件:CC2564MODA

您好,

我正在使用TM4C129XNZAD,从那以后没有错误,也没有警告。 如果我加载代码表示它已成功加载,但在termite串行应用程序中,它显示错误为 BSC_Initialize failed:-4。 无法打开堆栈。 任何人都请帮助解决此问题,如何解决此错误。

谢谢