This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:参考手册中有关USBRXDPKTBUFDIS的信息相互矛盾

Guru**** 2948650 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1103079/msp432e401y-contradictory-information-in-reference-manual-regarding-usbrxdpktbufdis

部件号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他部件:TM4C123GH6PM

MSP432E4技术参考手册(文献编号:SLAU723A) 提供了有关 USBRXDPKTBUFDIS位值的自相矛盾的信息

表27-73. USBRXDPKTBUFDIS寄存器字段描述为"0x1 =启用双数据包缓冲"

但“ 双数据包缓冲”(Not in Paragraph 27.3 .1.3 2 Double-Packet Buffering)中说:

如果在中设置了端点的对应EPN位,则禁用双数据包缓冲
USB Receive Double Packet Buffer Disable (USBRXDPKTBUFDIS)寄存器。 此位已设置
默认情况下,因此必须清除它才能启用双数据包缓冲。"

那么,哪一个是正确的? 是否应设置或清除该位以启用双数据包缓冲?

我试图通过类比查看另一台设备来找到答案,但它看起来与TM4C123GH6PM在技术Manuel中存在完全相同的矛盾...