This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1233H6PGE:TM4C1233H6PGEI和EVAL板's TM4C123GH6PM兼容性

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1102766/tm4c1233h6pge-tm4c1233h6pgei-and-eval-board-s-tm4c123gh6pm-compatibility

部件号:TM4C1233H6PGE
主题中讨论的其他部件:TM4C123GH6PMEK-TM4C123GXL

您好,

我们希望在最终产品中使用TM4C1233H6PGEI处理器,但  EVAL主板(EK-TM4C123GXL)上有TM4C123GH6PM处理器。

在EVAL主板上启动固件开发并在稍后(原型准备就绪时)移植到最终处理器时,是否存在任何限制或已知问题?

TM4C123GH6PM的FW移植 到TM4C1233H6PGEI需要多大的努力?

提前感谢您的帮助。

此致,

Szabolcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Szabolcs,

    您所描述的移植非常容易,因为绝大多数代码都将重复使用100 %。

     您遇到的最糟糕的问题是,要处理的I/O要少得多,I2C / ADC信道也少得多,因此假设您使用PGE封装来获得附加的I/O或其他功能,您将无法编写整个应用程序。

    当从 TM4C123GH6PM移植到 TM4C1233H6PGEI时,您需要检查的最大元素是引脚输出,以确保在新设备上配置正确的引脚。 几乎所有代码更改都将出现在这里。

    此外,如果您在自定义板上使用不同的晶体,则需要在时钟配置中反映这一点。

    除了引脚输出/晶体外,所有常规外设初始化都将应用于两个设备。 例如,如果您考虑SPI1在主模式下运行,模式0为1MHz,具有8个数据位长度,则您可能需要更改的唯一内容是 TM4C1233H6PGEI上输出SSI数据的针脚。 其他一切都将保持不变,并将正常工作。

    希望这有助于您了解需要进行的有限调整。

    此致,

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Ralph,

    感谢 您的详细回答。

    此致,

    Szabolcs