This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCXL2-TMS5.7012万:TMS570 (LAUNCXL2-TMS5.7012万) TraceMaster 32连接

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1102773/launchxl2-tms57012-tms570-launchxl2-tms57012-trace32-connection

部件号:LAUNCLXL2-TMS5.7012万

 可以使用TraceMaster 32 (https://www.lauterbach.com/frames.html?icrrtp.html)调试TMS570 (LAUNCHXL2-TMS5.7012万)?

目前,我们正在尝试

  • 拆下JP6
  • J14电源
  • 并使用J12连接TraceMaster

 但它不起作用

请告诉我们,这将有效,或者任何其他选项都可以连接此设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TraceMaster调试器支持TMS570器件:

    但是,启动板上的J12用于TM4C129 MCU,而不是TMS570LS12x。