主题中讨论的其他部件:CC2564MODA
您好,
我正在使用TM4C129XNZAD,从那以后没有错误,也没有警告。 如果我加载代码表示它已成功加载,但在termite串行应用程序中,它显示错误为 BSC_Initialize failed:-4。 无法打开堆栈。 任何人都请帮助解决此问题,如何解决此错误。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在使用TM4C129XNZAD,从那以后没有错误,也没有警告。 如果我加载代码表示它已成功加载,但在termite串行应用程序中,它显示错误为 BSC_Initialize failed:-4。 无法打开堆栈。 任何人都请帮助解决此问题,如何解决此错误。
谢谢
您好,Janski:
您能告诉我您使用CC2564MODA的固件版本是什么吗? 此外,您似乎已经在此处提出了这个问题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/109.5428万/tm4c129xnczad-ccs-cc2564moda-is-it-possible-to-connect-the-single-bluetooth-module-to-multiple-multiple-devices</s>2564
请在E2E上发布时使用单个主题,以便于我们的应用团队。 有关信息,请参阅上述主题。
-Ryan
您好,Janski:
请下载最新版本的TM4C蓝牙堆栈-此处提供: https://www.ti.com/tool/CC256XM4BTBLESW
然后,按照此处的用户指南更新设备上的固件: https://www.ti.com/lit/ug/swru390a/swru390a.pdf?ts=1652212789155&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FCC256XM4BTBLESW
最佳,
-Ryan
您好Ryan:
感谢您的回复。
-->固件版本为2.2 .0.295
-->我正在使用SPPLEDEMO
实际上,问题的含义是,如果我成功刷新代码加载,则没有错误和警告。 但在调试代码时,它显示无法在术语库窗口中打开堆栈错误。 我将附上一些日志和捕获信息供您参考,请在此提供帮助,了解如何解决此类错误。 软件方面工作正常,我认为是这样,但我不知道为什么会出现此问题,或者可能是硬件问题?
谢谢
Jansi,
错误代码-4指HCI初始化错误,这可能是由于移植过程中的任何SW错误导致的,可能会阻止主机和控制器之间的HCI通信。 这也可能是由于任何硬件或软件问题导致的,这些问题会违反数据表中所述的CC256x开机顺序。
请参阅设备数据表和技术参考手册,以确保已成功建立所有硬件连接,并已遵循通电顺序的所有步骤。 请您帮我检查这些信息吗?
此外,请按照 CC2564的用户指南了解 有关BT堆栈和CC256x服务包的更多信息。
最佳,
-Ryan