This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:如果在TM4C129XNZAD微控制器中刷新代码,错误为-- BSC_Initialize failed:-4. 无法在术语库中打开堆栈

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1094566/tm4c129xnczad-if-flash-the-code-in-tm4c129xnzad-microcontroller-error-is----bsc_initialize-failed--4-unable-to-open-the-stack-in-termite

部件号:TM4C129XNCZAD
主题中讨论的其他部件:CC2564MODA

您好,

我正在使用TM4C129XNZAD,从那以后没有错误,也没有警告。 如果我加载代码表示它已成功加载,但在termite串行应用程序中,它显示错误为 BSC_Initialize failed:-4。 无法打开堆栈。 任何人都请帮助解决此问题,如何解决此错误。

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Janski:

    您有几个问题,您在这个项目中使用的是什么设备? 您能否提供您正在使用的所有相关固件的版本号?

    最佳,

    -Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    在我的项目中,我正在使用TM4C129XNZAD。这是CC2564MODA蓝牙设备的基板,我需要将多个设备作为NRF加密狗(NRF5.284万),远程设备和平板电脑进行接口或连接。

    TM4C129XNZAD的固件版本为CCS11版本,NRF版本为Keil uvsion5。请提供有关此问题的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在等待您的回复。 请帮助我了解如何解决错误,并告诉我错误是什么,为什么会发生。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Janski:

    您能告诉我您使用CC2564MODA的固件版本是什么吗? 此外,您似乎已经在此处提出了这个问题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/109.5428万/tm4c129xnczad-ccs-cc2564moda-is-it-possible-to-connect-the-single-bluetooth-module-to-multiple-multiple-devices</s>2564

    请在E2E上发布时使用单个主题,以便于我们的应用团队。 有关信息,请参阅上述主题。

    -Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    -->固件版本为CCS11。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Janski:  

    我正在关闭此线程,但请继续前面提到的线程对话以获得更多支持。  

    最佳,

    -Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    上一个线程不同,此线程也不同。 请提供支持。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Janski:

    -4错误通常表示在初始化硬件时出现某种错误,这通常发生在过时的软件包中。 是否可以尝试将所有固件更新为最新版本?

    巴西,

    -Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请告诉我如何更新固件的最新版本。 我正在等待您的快速响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Janski:

    请下载最新版本的TM4C蓝牙堆栈-此处提供: https://www.ti.com/tool/CC256XM4BTBLESW

    然后,按照此处的用户指南更新设备上的固件: https://www.ti.com/lit/ug/swru390a/swru390a.pdf?ts=1652212789155&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FCC256XM4BTBLESW

    最佳,

    -Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    我已经在PC中安装了蓝牙堆栈,之前它工作正常,突然就不工作了。 我尝试了所有的事情, 但我仍然只面临相同的问题。请在如何解决这一问题上提供帮助,

    谢谢,我正在等待快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jansi:

    您能否提供有关您所面临问题的更多信息? 您是否有任何调试日志或捕获? 如果没有,请提供吗?

    您最近是否对所用设备的固件或硬件进行了任何更改? 当设备开始以您不期望的方式工作时,您测试了什么?

    您当前使用的固件版本是什么? (非CCS版本--设备本身上的固件版本)

    有关问题本身的任何信息都很有帮助。

    最佳,

    -Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:

    感谢您的回复。

    -->固件版本为2.2 .0.295  

    -->我正在使用SPPLEDEMO

    实际上,问题的含义是,如果我成功刷新代码加载,则没有错误和警告。 但在调试代码时,它显示无法在术语库窗口中打开堆栈错误。 我将附上一些日志和捕获信息供您参考,请在此提供帮助,了解如何解决此类错误。 软件方面工作正常,我认为是这样,但我不知道为什么会出现此问题,或者可能是硬件问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jansi,

    错误代码-4指HCI初始化错误,这可能是由于移植过程中的任何SW错误导致的,可能会阻止主机和控制器之间的HCI通信。 这也可能是由于任何硬件或软件问题导致的,这些问题会违反数据表中所述的CC256x开机顺序。  

    请参阅设备数据表和技术参考手册,以确保已成功建立所有硬件连接,并已遵循通电顺序的所有步骤。 请您帮我检查这些信息吗?

    此外,请按照 CC2564的用户指南了解 有关BT堆栈和CC256x服务包的更多信息。

    最佳,

    -Ryan