请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM2432 主题中讨论的其他部件:DP8.3869万HM
您好,专家,
在SDK中,我可以看到 DP8.3869万HM用于EVM。 在我们的产品中 ,LAN8740A将用于MII和第三方以太网/IP。
能否为我提供有关如何为 LAN8740A实施此PHY驱动程序的指南? 我可以参考下面的TI文档,
这是正确的起点吗? 或者是否有 任何 其他 您可以引导的信息?
作为第一步,我需要估计工作量,比如它是否只是一个简单的改变。
如果您也能分享您在所需工作/步骤方面的经验和知识,我将不胜感激。
此致,
Moonil