This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:HalCoGen配置和LwIP

Guru**** 2034120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1100404/rm57l843-halcogen-configuration-and-lwip

部件号:RM57L843

您好,

我的客户正在RM57L上评估LwIP演示。
他对以下EMAC驱动程序配置是否需要根据LwIP配置进行修改有疑问。

根据LwIP"User Guide.pdf"第3节和第4节,无需进行此类修改。
\Hercules_Examples-master\Application\LwIP\v.00.04 00\docs\User Guide.pdf

除了这些部分中所述的步骤之外,是否还需要其他配置?

谢谢,此致,
佐治一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Koichiro-san,

    这指定RX数据包缓冲区的数量。 默认设置为10,并且已对该设置进行了测试。 您可以在应用程序中更改此值。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ:您好!

    您的意思是建议使用10,但客户可以根据需要自由修改该值吗?
    如果客户更改了该值,他们是否需要更改代码中的任何内容(例如lwipopts.h)?

    谢谢,此致,
    佐治一郎