This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:关于使用XDS V3访问TMS570LC4357的capl脚本

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1098912/tms570lc4357-regarding-capl-script-for-accessing-tms570lc4357-using-xds-v3

部件号:TMS570LC4357

尊敬的TI团队:

是否可以通过capl脚本使用XDS V3访问TMS570LC4357开发板???

是否可以使用capl Script(Vector)访问XDS V3调试器???

 

谢谢,此致,

Vijay B. Shinde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijay,

    XDS V3是否为xds100v3调试器? 我根本不知道capl脚本,因此不知道如何使用capl脚本访问调试器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,调试器。 好的,谢谢。