Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS570LC4357 主题中讨论的其他部件: HALCOGEN
我正在测试TMS570LC4357的CAN传输和接收 ,并且驱动程序 是使用Halcogen软件生成的。
但在HL_CAN.c文件中,函数 canTransmit似乎每次都传输8字节的数据,而不考虑DLC。
下面是相同的快照。

问题1:那么如何传输 DLC小于8字节的CAN消息?
问题2:在halcogen软件中,有设置消息框DLC的规定,但如果我 不想更改来自halcogen的DLC,是否有任何API 可以这样做?
请帮助!