This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCXL2-570LC43:TMS570LC4357

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, TMDX570LC43HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1102865/launchxl2-570lc43-tms570lc4357

部件号:LAUNCXL2-570LC43
主题中讨论的其他部件:SEGGERTMDX570LC43HDK

我有TMS570LC43X开发套件和与该板兼容的Segger JLINK Plus调试器。 我想使用板上提供的JTAG连接器,并使用SEGGER调试器调试MCU。 我还拥有SEGGER的接口板,用于将JLINK连接到TMS570开发套件。 我有正确的电压,但收到以下错误,如以下附件所示。 我也会就此问题联系Segger。 是否有任何TI可以提供的支持,或许是以前类似的经验,我可以做什么或尝试什么? 目前,我已经到了死胡同,任何帮助都将受到高度赞赏。

期待您的回复,

此致,

Adithya

e2e.ti.com/.../Error_5F00_message_5F00_19_2D00_5_2D00_22.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Adithya,

    TMS570受Segger JLINK支持。 您是否使用TI CCS IDE? 缺省情况下不安装JLINK驱动程序。  

    https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/technology/ides/ti-code-composer/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    借助7.56  Linux下CCS 11.2 中的SEGGER J-Link Support (Linux) JTAG.2.0 ,可以使用Segger J-Link成功调试 TMDX570LC43HDK,并将J-Link连接到HDK上的ARM 20引脚JTAG连接器。

    CCS目标配置文件将“J-Link scriptfile Path”留空,因此未指定设备特定的脚本文件。

    I want4357 want to use the board provided the JTAG connector and debugger the MCU using SEGGER Debugger (我要使用主板上提供的JTAG连接器并调试器)。 [/引述]

    您能否展示J-Jink如何连接到JTAG连接器?

    考虑到"无法衡量全部IR长度", J-Link指挥官输出中的TDO为常高”消息怀疑JTAG连接存在问题。