This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:使用EK-TM4V1294XL&#39调试器对板外设备进行编程

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1103281/tm4c1294ncpdt-programming-off-board-device-with-the-ek-tm4v1294xl-s-debugger

零件号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他部件: EK-TM4C1294XL

我正在尝试使用EK-TM4C1294XL启动板上的调试器在定制板上对TM4C1294NCPDT进行编程。 当我尝试使用CCS对设备进行编程时,我收到“Error connecting to the target”(连接到目标时出错)。

我已按照第17页spma075应用报告“通过JTAG接口使用TM4C12x器件”中的说明将调试器连接到板外设备。 我还在第21页上尝试使用LM Flash编程器解锁序列,但我收到相同的错误。

如果JTAG连接不起作用,我已经浏览了第27页上的检查列表。 我的目标器件具有3.3V的VDD和VDDA电源导轨,VDDC导轨为1.2V,复位引脚被拉至3.3V,我正在OSC0上使用外部25MHz振荡器,它正在工作,但我没有安装RBIAS (我认为我不需要它,因为我没有使用以太网功能)。

我已经检查了JTAG插头到目标之间的短路和连续性。

随附spma075应用报告。

e2e.ti.com/.../spma075.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jake,

    1294 -th-eK-tm4v1294xl-s-debuggers"]我1294我不需要使用OSC25MHz的以太网振荡器(我不需要它),因为我不需要使用它,我不需要它的以太网振荡器,我不使用它。

    由于勘误表项ETH#03: https://www.ti.com/lit/pdf/spmz850,无论您是否使用以太网,都需要RBIAS

    您的系统符合该勘误表的确切要求,症状之一是JTAG不工作。

    请在您的主板上填充RBIAS,然后再次尝试JTAG连接。

    此致,

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,这很有魅力。