请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM2434 亲爱的Champs:
能否告诉我MCU + SDK中的内核是否支持原子命令/函数?
我的客户在MCU+ SDK中发现了'Atomy.h',但'Atom.h'中的大多数功能似乎不能用于内核。
是否可以在'Atomy.h'中使用原子函数/命令进行内核操作?
是否有这方面的例子? 是否有在AMP中同步内核间线程的示例?
我的客户现在正在使用MCU+ SDK v 8.2 和FreeRTOS。
谢谢,此致,
SI。